This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:不同于 TPS51396A

Guru**** 2506335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A, TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117255/tps51397a-different-from-tps51396a

器件型号:TPS51397A
主题中讨论的其他器件: TPS51396A

TPS51397A 和 TPS51396A 的电流差仅为2A。

是否无需更改外设电路中的任何器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delmore、

    请注意以下主要差异。

    TPS51397A 为10A 部件、TPS51396A 为8A 部件。 397A 的过流限制(12A)大于396A (9.8A)。

    2.397A 输出范围为0.6~5.5V、而397A 输出范围为0.6~7V。

    3、两个器件的模式引脚设置不同。

    4.推荐的 L/Co/CFF 值不完全相同、请参阅数据表了解详细信息。

    您可以将原理图发送给我们进行最终审核。