This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:与 LM3445配合使用时会破坏 NFET

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116515/lm3445-destruction-of-nfet-when-used-with-lm3445

器件型号:LM3445

如 LM3445数据表和应用手册中所述应用时、产生的电路易受主开关 NFET 故障的影响。

FET 在所有端子处都短路、导致故障的明显高压事件通过 FET 内部的漏极-栅极连接耦合到栅极端子、在此处馈送到 LM3445的驱动引脚并损坏 LM3445。

我需要一种方法来停止这些故障。  我使用 的是 ST Microelctronics 的600V NFET:STP11N60DM2。

您是否在 LM3445应用手册中对此设计有类似的问题?  您是如何解决的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benny、

    老实说,没有有效的解决办法来制止这一失败。

    尤廷