请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25618 尊敬的专家:
我的客户想知道 BQ25618在睡眠模式下的行为。
- 在为其他器件提供 VSYS 电源期间、如果 BQ25618进入睡眠模式、VSYS 将如何? -客户希望 VSYS 可以通过为 VSYS 提供电池电压来保持。
- 当 VBAT=4.4V 时、V_SLEEP 是否有可能达到 MAX? -根据 7.6电气特性(续)、当 VBAT=4V 时、它为110mV。 当 VBAT=4.4V 时、情况如何?
谢谢!
小岛