This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:我的客户想知道 BQ25618在睡眠模式下的行为。

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116615/bq25618-my-customer-wants-to-know-how-bq25618-behaves-in-sleep-mode

器件型号:BQ25618

尊敬的专家:

我的客户想知道 BQ25618在睡眠模式下的行为。

  1. 在为其他器件提供 VSYS 电源期间、如果 BQ25618进入睡眠模式、VSYS 将如何? -客户希望 VSYS 可以通过为 VSYS 提供电池电压来保持。   
  2.  当 VBAT=4.4V 时、V_SLEEP 是否有可能达到 MAX? -根据 7.6电气特性(续)、当 VBAT=4V 时、它为110mV。 当 VBAT=4.4V 时、情况如何?

谢谢!

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    请参阅以下内容。 强烈建议您在进行定制设计之前先测试 EVM、从而熟悉器件操作。

    具体取决于运行条件。 参阅 8.3.2器 件在没有输入源的情况下从电池上电、如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT _DPLZ)、BATFET 会打开并将电池连接到系统。 在这种情况 下、VBUS 小于 VBAT + VSLEEP、器件处于睡眠模式。  

    但是、如果 BATFET 关闭、电池将无法支持系统。

    2、测试数据仅适用于 VBAT=4V。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    让我再问2个问题。

    我了解到当 VBAT=4V 时只有 DS 证书、并且您只有该时间的数据。

    VSLEEP 是否取决于 VBAT?

    我认为这是肯定的、因为该测试 是 在 VBUS 下降、VBUS - VBAT、VBAT =4V 时完成的。

    请先告诉我、当 VBAT 高于4V (4.4V)时、VSEEP 是更高还是更低。  

    BR、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    该线程通过单独的通道受支持。 螺纹被视为闭合。

    谢谢、

    宁。