This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQStudio 刚刚停止工作。 如何解决?

Guru**** 2542280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25798EVM, EV2400, BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969, BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115414/bqstudio-bqstudio-just-stopped-working-how-do-i-fix-it

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ25798EVMEV2400BQ34Z100、、 BQ34Z100EVMMSP-EXP430FR5969MSP430FR5969BQ34Z100-G1GPCCHEM

上周我使用的是 Battery Management Studio (1.3.104版): 一个用于监控我的 BQ25798EVM、另一个用于监控我的 BQ34z1xxEVM。  上周、工作室自动识别电量监测计并工作。  然后、我为第二个 EV2400插入了 USB 电缆、并选择了充电器> BQ25798文件、它工作正常。

现在、什么都不起作用。  未检测到任何内容。  我已经尝试切换 USB 端口、重新启动等 -全部无效。  我该怎么做才能使其再次正常工作?

请告诉我。  谢谢、

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    如果您看到任何错误、并且 EV2400指示灯亮起、您是否可以尝试重新上传映像?

    听起来好像 EVM 已损坏或 EV2400已损坏。 两次测试之间发生了哪些变化?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 EV2400的三个绿色 LED 都亮起。  我想不出上周和今天之间有什么不同。  如何查看各个 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、Jeff 和 All、我已经为 bq25798和 bq34z100订购了新的 EVM。  

    我不知道我会做些什么来破坏旧的。  我已经竭尽全力地尝试了许多事情来使我的系统正常工作。  我面临着很多时间压力、我对这些器件没有太多经验。  我可能无意中做了一些我不应该做的事情。  

    我想使用太阳能电池板或5V USB 电源为7s-1p 镍氢电池组充电。  我的电池制造商建议使用12V 充电电压和190mA 充电电流、最大超时为16小时。  我将使用主机向监测计和充电器发送 I2C 命令、以实现电池管理、太阳能电池板 MPPT 以及充电和放电算法。  当太阳出来时、我的器件只能通过太阳能电池板工作、而电池充电(如果需要)。

    我需要帮助。  不仅包括芯片、EVM 和电池管理工作室、还包括整个终端系统。  请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    如果您没有更改任何内容、我不确定如果 EV2400 LED 仍然亮起、会导致此故障的原因。

    您能否尝试更新 EV2400固件并将 BQStudio 更新为测试版本?

    我不太熟悉充电器部件、不知道它可以提供什么或支持哪些化学物质。 据我了解、该充电器不支持镍氢化学电池。 我将单独发布一个仅链接充电器的帖子、以获取我们的充电器团队有关此问题的帮助。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道如何下载并安装最新的电池管理工作室。  如何更新 EV2400固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    两个下载均位于相应的产品页面上。

    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    https://www.ti.com/tool/EV2400

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    我购买了新的 BQ25798EVM 和 BQ34z100EVM。  已将两个 EV2400的 EV2400固件从 v0.18更新为 v0.32。  我还将 BQStudio 从1.3.101更新为1.3.111。

    全新的 BQ25798EVM 正在工作。  我获得了对读取寄存器等的 ACK OK 响应。 其他一切似乎都正常。

    当我在 EV2400连接到 bq34z100EVM 的情况下启动 BQStudio 的第二个实例时、我希望它像以前那样自动检测。  但没有。  我从器件选择屏幕中选择“Gauge”,然后从监测计列表中选择0100_0_16_bq34z100G1.bqz,但我收到一条错误消息:“检测到的器件与此应用不兼容! …”  我单击“确定”,应用程序似乎加载了一小段时间,但随后失去了联系(窗口左侧面板不再显示设备)。  错误消息显示“no acknowledgement…” 进行通信。

    我还尝试换用 EV2400 (与 bq25798evm 搭配使用的 EV2400用于 bq34z100evm)。  但观察到相同的结果。

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经准备好放弃使用 ev2400s 的 EVM。  我花了很多时间和金钱,结果不一致,无法使用。  我已经准备好尝试基于主机的系统了、无论如何、我都需要在这种情况下完成。

    我有 TI 的 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 以及 Code Composer Studio 等

    MSP430FR5969是否会为我的太阳能电池板充电系统提供合适的主机?  请告诉我您的想法。

    谢谢、

    Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    尝试将 BQ34Z100-G1 SREC 上传到 BQ34Z100EVM、它可能与旧固件一起提供、这会导致通信问题。 如果可能、我会尝试避免在同一通信总线上使用多个 EVM 以避免冲突、并且某些 EVM 的上拉电阻可能与 EV2400上的上拉电阻不匹配。  

    如果您尝试使用 Impedance Track、则必须使用黄金映像上传监测计、这必须包含使用 GPCCHEM 工具找到的所需化学 ID、上传化学 ID 的唯一方法是通过 bqStudio。 因此、至少一个器件必须通过 bqStudio 进行通信才能上传存储器 ID。

    我不是 MSP430器件领域的专家、我建议您单独发布一个链接您所查看的 MCU 的帖子以解决 MSP 问题、这实际上取决于您的所有系统需求哪种 MSP 最适合您的应用、因为每种器件都有不同的专用外设。

    此致、

    Wyatt Keller