This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:高负载电流时的压降

Guru**** 2338100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117319/tps543c20-voltage-droop-at-high-load-current

器件型号:TPS543C20

尊敬的 TI 团队:

我们在电路板中使用采用双相配置的 TPS543C20堆叠稳压器。  我们已连接数字负载以验证 PDN 特性。

目前、在电路板上、我们禁用了从 IC、目前仅使用了1个 IC。 输出电压配置为0.8V、当我们运行高电流测试时、会观察到超过100mV 的压降。

请查找随附的图像以供参考。

这种高压降的原因可能是什么。

请提供您对同一内容的意见。

谢谢、此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vyshnav、

    该问题出现在什么负载电流? 启用第二个器件时是否会出现同样的问题? 如果可能、请在您的电路板上分享 TPS543C20的原理图和布局、我将尽力提供帮助

    此致、
    Britton