This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100理想二极管无法按预期工作

Guru**** 2531270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117232/lm66100-lm66100-ideal-diode-is-not-working-as-expected

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2116

您好!

我计划将 LM66100理想二极管用于电池供电型应用、在此类应用中、我需要使用两节采用 ORing 配置的电池。

在实际产品中实施电路之前、我使用实验室电源对其进行了测试。 我将一个电源保持在恒定的3.0V、并将另一个电源调整为低于和高于3.0V 电平。

当我以100mV 步进增量(3.1V)超过3.0V 范围时,ORing 电路输出下降至2.7V。 如果电压进一步增加一步(3.2V)、则输入之后的总输出为3.2V。

相反、如果电压降至2.9V、则输出保持在2.7V、如果电源进一步降至2.8V、则输出遵循3.0V 电源。

请注意、在这两种情况下、我都将其中一个电源保持在3.0V、而不会发生变化、因此根据电路运行情况、不应该有一个2.7V 的输出。

在这种情况下、它会在两个电源内部产生循环电流。 在电池的实时情况下会发生什么情况?

在此、我上传了一个私人 YouTube 视频供您参考

https://youtu.be/6ncPc5nnl7s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、  

    理想二极管 ORing 严格用于 选择最高电压电源。 如果需要一个电源的优先级、则需要一个电源多路复用器来选择一个输入并确定其优先级。 我会推荐 TPS2116。 由于理想二极管 ORing 配置 只需 选择最高电源、 因此对于 您的情况、这意味着 LM66100将对哪一个3V 电源电压更高进行恒定评估。  

    如果两个器件都导通、由于电源电压本身不同、并且每个器件的 Ron 变化不同、电源将尝试平衡自身、可能会触发反向电流事件。 通过使 FET 在其 VIL 和 VIH 之间运行、您将在开关中遇到不可预测的、可能是导通的、可能是关断的状态。 如果两个开关都被禁用、您将看到3V-VfWD。 您可以看到、在两个电源之间存在足够的差异之前、输出不会稳定。

    这就是您的应用需要电源多路复用的原因。 借助电源多路复用器、您可以选择优先级输入、即使两个电源处于同一电压下也是如此。  

    此致、  

    Elizabeth