This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:即使在充电完成后、IC 温度仍然很高。

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116271/bq24600-ic-temperature-remains-high-even-after-charging-completed

器件型号:bq24600

您好!

我有一个基于 TI BQ24600 IC 的电池充电器、该设计符合规格表中的参考设计。 我有一个具有内置 BMS 的4S1P 锂离子电池组。  

随附原理图以供参考。  

我进行了一些充电测试。 (附加的数据)。 充电期间、我测量了充电 IC (BQ24600)和开关 MOSFET (在主电源路径中)的温度、我看到在电池充电后、充电电压下降至0 (由于测量故障、实际显示为0.3安培) 充电 IC 和 MOSFET 的温度不会降至室温、并且保持在60摄氏度左右

充电 IC 好像没有进入睡眠状态、所以会保持温暖。规范文档说、当 VCC <电池电压时、 IC 将进入休眠状态。我的电源电压为19V、电池电压最高为16V。如果我将电源电压(VCC)降低至16V、电池电压不会上升到14.4V 以上、充电电流降至零。

如果有任何帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saif、

    您能否在充电完成后提供 PH 波形? 请参阅数据表 P5、充电完成后、适配器的电流典型值为2mA (Ce=高电平)。  请尝试降低输入电压以检查温度是否发生变化。      

    bq24600是一款降压充电器、因此输入电压必须高于电池电压才能为电池充电。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我想 Saif 的问题是、充电完成后、BQ24600为什么不进入睡眠模式、两个 MOSFET 停止开关、这些组件进入室温?

     似乎此芯片未正常运行、并且即使在充电完成后也会继续运行和切换。   我们有一个类似的问题。   

    有什么想法?  

    此致、

    埃兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ezhao,

    感谢你的帮助。

    我确实使用笔记本电脑电源重复了测试(将充电电压从24V 降低到19.6伏)。BQ24600 IC 的温度稳定在52摄氏度(而使用24V 时为58摄氏度)、但未达到室温。 如果进一步降低充电电压、则会在电池电压为15VDC 时停止充电。 对于4S 电池组、我的目标电压为16Vdc。

    如果我使用电阻分压器并且我的 MCU 测量电池电压、是否会有所帮助。 充满电后、它会向 BQ24600的 CE 引脚发送一个"低电平"信号以强制其进入睡眠状态?

    使用 BQ24600的 STAT 引脚告诉我的 MCU 充电已完成、然后 向 BQ24600的 CE 引脚发送"低电平"信号以强制其进入睡眠状态是否更好?

    Elan: 您是否能够找到解决类似问题的方法?

    谢谢、此致、

    Saif。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saif、

    您可以尝试在充电完成后断开输入电压吗?

    当您观察到充电完成以验证状态时、检查 STAT 引脚和/PG 引脚的状态也很有帮助。 如果没有电池、器件可能处于电池状态。 这将需要上拉电阻器进行评估。 此外、您可以将 STAT 引脚与 MCU 一起使用来将 CE 引脚拉至低电平、甚至断开适配器。

    最后、请在充电完成后提供 PH 波形和 SRN 波形。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离线移动。