您好!
我有一个基于 TI BQ24600 IC 的电池充电器、该设计符合规格表中的参考设计。 我有一个具有内置 BMS 的4S1P 锂离子电池组。
随附原理图以供参考。
我进行了一些充电测试。 (附加的数据)。 充电期间、我测量了充电 IC (BQ24600)和开关 MOSFET (在主电源路径中)的温度、我看到在电池充电后、充电电压下降至0 (由于测量故障、实际显示为0.3安培) 充电 IC 和 MOSFET 的温度不会降至室温、并且保持在60摄氏度左右
充电 IC 好像没有进入睡眠状态、所以会保持温暖。规范文档说、当 VCC <电池电压时、 IC 将进入休眠状态。我的电源电压为19V、电池电压最高为16V。如果我将电源电压(VCC)降低至16V、电池电压不会上升到14.4V 以上、充电电流降至零。
如果有任何帮助、我将不胜感激。