This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:IADJ 引脚接地

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116207/lm22673-iadj-pin-connected-to-ground

器件型号:LM22673

LM22673上的 IADJ 引脚能否接地?

如果接地、会发生什么情况?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    IADJ 引脚无法接地。  将该引脚接地可能会导致器件内部损坏。

    IADJ 引脚可以保持悬空。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电路将看到16V 的最大输入、在3.3V 时消耗0.5A 电流、如果 IADJ 引脚接地、这是否仍会导致损坏?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    连接到 IADJ 引脚以控制电流限制的电路会发生损坏。

    将该引脚接地会导致电流限制控制电路中的电流过大。

    您是否正在尝试用 LM22673替代 PCB 上此引脚接地的另一个器件?

    如果您能提供更多信息、我可能会提供更多帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、我想私下回答您的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的;我们将脱机。

    谢谢