This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:如何使用此器件将器件连接到3s2p 18650电池组(3节串联电池、2节并联电池)?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114349/bq76pl536a-how-to-connect-part-to-a-3s2p-18650-cell-pack-3-cells-in-series-2-cells-in-parallel-using-this-part

器件型号:BQ76PL536A

是否有人知道为什么我不应该将 bq76pl536a 的6个输出中的每个输出连接到3s2p 电池组中的每个单独电池?

很明显、我可以使用 bq76pl536a 6个输出中的3个来平衡三个模块(2节并联电池)、但将一个输出连接到每个电池(未连接并行模块)并不那么明显。

所有数据表示例似乎都是串联的。

此外、有人对将单个 bq76pl536a 器件专门用于3s2p 电池组有什么想法(好/坏)吗?

我提出的原因是、我认为该器件通常会连接到一个大得多的电池组。

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    对于此应用、我建议改用 bq79606a 或 bq79616。 606与之类似、但更新了6通道器件、而616如果您具有6个以上的通道、则更好。

    此致、

    泰勒