This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:热阻检查- J 至 B -数据表值似乎很高。

Guru**** 2531100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117070/tps7a7002-thermal-resistance-check---j-to-b---datasheet-value-seems-high

器件型号:TPS7A7002

数据表 www.ti.com/.../tps7a7002.pdf 将结至电路板的热阻列为29.9 C/W、将 J 至 C (底部)列为6.9 C/W  我在我的双电阻模型中使用29.9 C/W 值进行热仿真。 该值是否正确?  对于 一个看起来被设计用于向 PCB 散热的组件、与 R 至 C (bot)相比、看起来似乎很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是用于建模的正确方法 PSIJB 可在电路板构建完成后使用、您也可以测量电路板温度并获得这种方法的结温结果。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  JB 比 JC (bot)高很多似乎很奇怪。