This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如何使用斜升来实现 SR 软启动

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115296/ucd3138-how-to-use-ramp-up-for-sr-soft-on

器件型号:UCD3138

在数据表中、它说:"这个问题的一个解决方案是在没有同步整流(SR)的情况下将电压斜升至目标、然后在电压被调节后激活 SR。 激活或停用时
SR、为了避免稳压电压中的毛刺脉冲、最好逐渐增加/减少同步 FET 导通时间。"

关于操作, 我有一些问题:

1.如果使用前端2斜升、如何设置  RAMPDACEND.RAMP_DAC_VALUE 的值?输出目标电压?

2.仅完成 SR 软启动、需要启用 DPWMCTRL2中的 IDE_DUTY B_EN 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liwei、

    我相信您可以在 TI.com 上找到来自 UCD3138HSFBEVM029 EVM 固件的示例代码。 前端2斜坡模块可以在不设置位   IDE_DUTY B_EN 的情况下执行 SR 软启动。   RAMPDACEND.RAMP_DAC_VALUE 具有4ns 分辨率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean:

           我找到了 UCD3138HSFBEVM029的固件。 在固件中 、定义 IDE_ENABLE 时需要启用 IDE 功能。  我不打开 IDE 函数,并尝试使用斜升测试 SR 软启动。 这不是很好。

           所以我问上面的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liwei、

    如果您使用前端斜坡模块

    Dpwm0Regs.DPWMCTRL1.bit.SYNC_FET_EN =1;

    Dpwm1Regs.DPWMCTRL1.bit.SYNC_FET_EN =1;

    转至 void init_loop_mux (void)以查找初始化。

       需要启用 IDE_DUTY B_EN 以实现固件斜升。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean:

          谢谢!

          如果启用 IDE_DUTY B_EN 位、 如何设置 DCM_LIMIT_H 和 DCM_LIMIT_L 的值?  你有方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liwei、

    您可以将  DCM_LIMIT_H 和 DCM_LIMIT_L 设置为周期、以便它们不会超过周期。  DPWMB 占空比由 FaultMuxRegs.IDECTRL.bit.IDE_KD 更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean:

          感谢你的帮助!  我 实现了 SR 软启动功能、无需禁用 IDE 即可进行斜升。  

          但 当 SR 软启动时、输出电压发生抖动、我遇到了问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liwei、

    这是正常的、因为它在 SR 完成斜升之前处于 DCM 模式。