This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:建议将 BQ25887充电组件替换为另一个可用的电池平衡组件或不具有电池平衡功能的组件。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117369/bq25887-recommendation-for-replacing-an-bq25887-charging-component-with-another-available-cell-balance-component-or-a-component-without-cell-balancing

器件型号:BQ25887

尊敬的 TI 支持:

由于 BQ25887供应短缺、是否有类似功能的替代产品建议?  

此外、我注意到、不带电池平衡功能的 TI 电池充电组件更常见。  电池平衡的优势是什么?  我们的产品使用两节16850电池组获得大约7V 至8V (8.4V)的运行电压。  如果我们在应用中降低电池平衡、这会影响我们的电池性能吗?  如果对我们的电池性能没有太大影响、TI 是否建议使用不带电池平衡功能的组件?

谢谢、

Robert