This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655:密封/非密封

Guru**** 2533240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116596/bq20z655-sealed-unsealed

器件型号:BQ20Z655
主题中讨论的其他器件: BQ3050

大家好、团队、

我从我们的一家供应商那里获得了智能电池、该供应商基于 BQ20z655 Guage。

现在,由于该电池针对其他应用进行了优化,我们需要根据应用需求进行少量更改。  

但器件似乎处于密封模式。 我们能否解封此电池设备?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    如果器件已密封、但键未设置为默认值、则无法解封器件。 您需要从制造商处获取解封密钥以更改任何参数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keller、

    我们如何知道密钥是否设置为默认值? 任何标志/寄存器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您可以尝试使用默认密钥取消密封、如果不起作用、则它们不是默认密钥。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要取消密封,我们是否应首先发出未密封的命令,或者直接完全访问模式也将起作用? 或者它必须同时是两者的组合 ?
    密封 BQ3050器件的命令是什么?

    再次感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您必须先解封、然后才能完全访问。 这是一个顺序过程。

    TRM 中提供了所有信息、您可以参阅第 2.8节"安全"(启用和禁用功能)和 A.1.2.14解封器件(非密封密钥)

    此致、

    Wyatt Keller