This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:外部温度随负载电流突然升高而跳变

Guru**** 1123240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116976/bq27520-g4-external-temperature-jumps-with-sudden-load-current-increase

器件型号:BQ27520-G4

在较高的环境温度(~55C)下测试电量监测计时、我注意到当电流突然跳变(负载从~500mA 增加到1300mA)时、电量监测计测得的报告外部温度(电池热敏电阻)会突然增加3.5C (5秒)。

我复制了在室温下在办公桌上跳过的情况、并在将负载从0增加到1300mA 时发现1秒内出现~1.5C 跳变。

在不使用电量监测计的情况下直接探测热敏电阻的电阻、一切看起来都很合理。 当施加更高的负载时、电阻缓慢下降(蓄电池加热)。 在连接电量监测计的情况下探测偏置电压和热敏电阻的电阻不起作用、因为电量监测计网络似乎在做一些 不断改变电阻和电压的事情。 因此无法进行可靠的读取。

该温度跳变是否正常? 是否有方法可以通过更改电量监测计的温度模型系数来最大程度地减小该跳变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电流从0跃升至1300mA 时、您在这里看到的温度跳变正常、并且是预期的。 更改温度模型系数不会更改此跳转的行为。 由于它只有几度、并且随着时间的推移而缓解、因此这里不应存在任何问题。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我同意、在室温下、这是可以接受的。 但在较高的环境温度下、温度跳变很大、因此难以使用报告的温度触发电池温度警告。 下面是一个电池温度相当高的示例,当负载降低~700mA 时,温度下降>10C。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    环境温度可能接近此处测试的绝对最大规格、这种温度大幅上升的行为肯定会被放大。 该器件的规格是在高达85°C 的环境温度下工作。 当您处于或接近此环境温度并且同时消耗大量电流时、可能会发生这些较大的跳转。

    谢谢、

    杰克逊