This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117283/bq25120a-bq25120a

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121A

您好!

我使用的是 BQ25120A、 我需要在不使用软件配置的情况下将输出电压值从1.8V 更改为3.3V。 您将在我的原理图下方找到。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有某种 i2c 交易、就无法真正改变 VSYS 电压或 Vbat。 BQ25121A 提供2.5V 的默认电压、但是对于所有 BQ2512x 充电器、需要进行 I2C 通信才能访问器件的完全可配置性。

    此致、

    Juan Ospina