This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22674:更好地替代新设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22674, TPS5450, TPSM63602, TLVM13620, TPS54061, PTN78000H, LMR38010, LMR51430, LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115795/lm22674-better-replacement-for-new-design

器件型号:LM22674
主题中讨论的其他器件: TPS5450TPSM63602TLVM13620TPS54061PTN78000HLMR38010LMR51430LMR50410

我正在努力升级使用 LM22674实现5V 电源的现有设计。  在100mA 至200mA 的低电流下、该电源效率不是很高。  我想用更高效的电源替换它。  

我查看过 TPS5450等器件、但 WebBench 仿真显示的效率大致相同。

这里有一些出色的新器件、例如:

  • TPSM63602
  • TLVM13620
  • TPS54061

但是、由于没有库存、而且一年后交货周期长、我应该在新设计中采用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的标称和最大输入电压是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常为24V、但可以高达30V、也可以低至9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我看看是否有任何建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能需要查看一个模块、例如 PTN78000H。

    或查看 LMR51430或 LMR38010。   

    这些器件有些过大、但在轻负载时具有良好的效率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些部件可以正常工作。  我还一直在查看  LMR50410。

    遗憾的是、所提及的芯片在任何地方都不可用、并且交货周期要么很长、要么没有发布。  那么、如何继续进行新设计呢?  我不是在设计我想要的、而是在设计我能得到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可以告诉大家、以上器件在 TI.com 上显示为库存。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在美国。  在我看来、TI.com 上没有任何器件库存。  我还搜索了所有美国经销商、没有库存、也没有(或很长)的交货周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于 LMR51430、我可以在 TI.com 上查看库存。  您可能需要注册并登录。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已登录到 TI 网站。  下面是我要查看的 URL:

    https://www.ti.com/product/LMR51430?keyMatch=LMR51430&tisearch=search-everything&usecase=GPN#order-quality

    它显示无库存和无可用日期。   

    是否有任何方法可以了解在不久的将来将提供哪些器件?  我不知道如何在即使是样片也难以获取的情况下继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看起来、即使是在同一个链接下、我们也会获得两个不同的结果。

    我们将调查这种情况的发生原因。

    了解器件何时可用的一种方法是单击"通知我"按钮。

    此外、如果您的地区有 TI 现场代表、他/她可能会为样片提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关于 LMR51430、该项目的工程师已提出向您发送一些样片、如果有此帮助的话。

    如果您可以告诉我们有多少版本、并为我们提供您的收货地址、我们可以将这些地址发送给您。

    如果您不愿意在公共论坛上提供您的信息、请将其发送至以下电子邮件:frank.de.stasi@ti.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子、因为我们正在通过电子邮件进行此讨论。

    谢谢