This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:TPS2120

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113296/tps2120-tps2120

器件型号:TPS2120

大家好、TI 系列、

我的设计中有两节14.4V 直流电池。 我的目标是这两节电池中的任何一节具有较高的电压值、TPS2120都会将其提供给输出端。
所附设计是根据 TPS2121基础设施进行的、但由于 TPS2121库存不足、我正在考虑使用 TPS2120向前发展。
当我查看 TPS2120的技术文档(相关章节:10.5最高工作电压(VCOMP))时、我看到所附设计中的 R101应被移除、而 R104应短路以使设计按我的需要工作。 但是、当我以这种方式施加电压时、当两节电池的电压电平相等时(例如、当两节电池都充满100%时、两节电池都充满60%等)、输出电压变为0 (零)伏。
如何在设计中使用 TPS2120以最快、最准确的方式解决此问题和实现设计目标? 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    首先、我想确认您是如何对其进行测试的-是在 EVM、定制 PCB 上还是通过 PSPICE 进行测试?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我将在定制 PCB 上进行测试。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    当 IN2 > 6.08V 时、OV2引脚设置为触发过压保护。 IN1是否可能略高于14.4V 并也触发了其 OV 引脚? 当 IN1 > 14.5V 时、它将触发 OV1保护。 在这种情况下、它应在触发两个 OV 引脚的情况下使输出高阻抗。 我还担心此应用经常开关-当电池放电时、它们可能会更频繁地切换、如果没有无缝切换  、您可能会经常出现意外的输出压降。 您是否有特定的原因不想使用优先级切换?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的支持。 我在上一篇帖子之前对设计进行了更改。 我取消了过压保护(OV1和 OV2下拉至 GND)、因为电池电压不会大于14.4V。 但系统仍然无法正常工作。

    实际上、没有任何理由使用优先级开关。 但我对 TPS 结构不是很了解。 您能否通过使用 TPS2120 (最大电流消耗约为1.8A)帮助我了解使用两节14.4V 电池的优先开关电路设计?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    关于在此应用中使用 TPS2120、我有一些意见要做。

    Vcomp 模式应在此应用中工作。 迟滞和 Vcomp 应确保当电压相同时 IN2优先。 我想查看两个输入、ST 和 Vout 的示波器截图、看看我们是否可以找到任何指示设置出错的迹象。 此外、确保 SEL 未上拉。

    如果您想测试优先级开关、它基本上会在 PR1上使用电阻分压器设置较低的电压、从而允许您的器件在 PR1降至1.06V 以下时从 IN1切换到 IN2。 如果浪涌电流较大-您设置的开关过点越低、浪涌电流越大。 这可能是也可能不是一个问题、具体取决于您的负载条件。

    如果您的电池不可充电、这意味着在比较器看到 IN2低于 IN1之前、器件不会切换回此电源轨。 我会担心您遇到与您当时相同的问题、因此我也建议测试这种情况。 如果它是可充电的、那么这可能不是问题。 我建议将开关过点设置为恰好高于最低工作电压并观察切换事件、然后在次级电源下降时执行相同的操作。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    由于已经过了两周、我将关闭此主题。 如果您仍需要帮助、请制作新主题。

    此致、

    Kalin Burnside