This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:压摆率对影响开关损耗有多大影响?

Guru**** 2540110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116937/lmg3422r030-how-significant-is-slew-rate-in-affecting-switching-loss

器件型号:LMG3422R030

大家好!

根据第10.2.2.1节:

从20V/ns 到150V/ns 的开关损耗将有多大变化?

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron、您好、比较多个压摆率时开关损耗的确切数字会因拓扑而异、但作为参考、趋势非常线性。 20V/ns 的压摆率将使开关损耗比40V/ns 增加一倍、依此类推。 我们的网站上提供了多个功率损耗计算器、可让您更改单个参数、例如压摆率、并查看它们如何影响拓扑的开关损耗。下面我提供了一个用于 CCM 升压 PFC 的计算器。

    https://www.ti.com/lit/zip/snor029

    希望这对您有所帮助、

    扎赫