This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:在与 BQ34Z100G1位于同一 I2C 总线上的情况下将 BQStudio 连接到 BQ76942时出现问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76942, BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117032/bqstudio-issue-connecting-bqstudio-to-the-bq76942-while-on-the-same-i2c-bus-as-the-bq34z100g1

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他部件:EV2400BQ76942BQ34Z100

我有一个使用 BQ34Z100G1电量监测计和 BQ76942监控器和保护器的电路板。 我已将它们连接到同一 I2C 总线、我希望能够与两者(一次一个)与 EV2400通信、而无需在与另一个通信时断开其中一个。

连接后、bqStudio 将打开、并默认与 bq34Z100G1进行通信(0100_0_16 Addr:0xAA)。 除断开 BQ34Z100G1外、我无法通过任何其他方式切换以与监控器 IC (BQ76942)进行通信。

我尝试按照其他文章中建议的步骤操作、在 重新连接 EV2400之前、先断开 EV2400、然后打开 bqstudio 并选择要与之通信的器件(7664_0_36 Addr:0x10)。 但是、在连接 EV2400时、bqStudio 将自动打开与电量监测计的通信、尽管已选择监测计。 我还在 bqStudio 中保留 bq76942页面、但使用错误的 BQ34Z100G1数据填充该页面。

我目前正在运行 bqStudio 1.3.111版。

在这两个器件连接到同一条 I2C 线路时、是否缺少了一些东西来轻松交换通信?

任何帮助都将不胜感激!! 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请禁用自动刷新(在仪表板中单击背景为绿色的文本。 它将变为红色。)、然后再重新连接 EV2400。 如果这是绿色的、则 bqStudio 将尝试自动刷新通过 EV2400枚举的内容、这将拉高 bq34z100信息、从而有效地使此断开连接权变措施无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 在重新连接之前禁用自动刷新解决了问题、并允许我在 bq34z100不自动连接的情况下与显示器进行通信。