This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:浮动时 VSET 上的电压是多少?

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116085/bq25606-what-is-the-voltage-over-vset-when-floating

器件型号:BQ25606

大家好、

浮动时、VSET 上的电压是多少?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    您提出问题的原因是什么?  VSET 引脚设置 BQ25606中的默认电池充电电压。 即使 VSET 引脚悬空、也不应将其用于为外部负载供电。

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有一个问题、VSET 引脚上的电压是多少?

    您对此有什么偏好的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、  

    VSET 引脚是模拟输入、不应悬空、该引脚需要一个电阻器下拉电阻器、以便进入已知电压状态并配置电池稳压电压。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、我检查了 VSET 引脚上的电压、但我在不同电路板上始终发现了不同的电压。 因此、这就是我提出这个问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、根据用于设置电池电压 4.208v 的数据表、您需要悬空 VSET 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、  

    是的、在测量浮动引脚时、您将测量不同的电压、为了获得已知的电压状态、您需要通过添加下拉电阻器使引脚不浮动。 如果您希望调节至4.208V、则需要添加大于50kohm 的 RPD (这是一个浮动引脚)。 请记住、您不应使用此引脚驱动任何负载、只应输入为您的应用选择所需电池稳压电压所需的电阻器。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答