This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2595:"SX"在 lm2595sx-5.0/nopb 中意味着什么?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117098/lm2595-what-does-sx-mean-in-lm2595sx-5-0-nopb

器件型号:LM2595

你(们)好

 在 lm2595sx-5.0/nopb 中、"sx"是什么意思?

重编

Ao sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    lm2595s-5.0/nopb 和 lm2595sx-5.0/nopb 芯片本身没有区别、封装数量也有差异。  下图显示了这种情况。

    此致、

    极光领带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 系带

    感谢你的答复。 您的描述-x 表示封装数量、对吧? s 是什么意思? 我们期待您的答复。

    此致

    Ao Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     您可以看到 s-/sx-的封装图是 KTT、 T-的封装图是 NDH。  下图显示了两种封装图之间的差异。

    此致、

    极光领带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。 您的回复肯定会帮助客户消除他的疑虑。

    此致

    Ao Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用客气。  我稍后将结束这个问题。 谢谢。

    此致、

    极光领带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面了解到,多X 只是因为包装方式和数量不同,μ A

    请问这个料号中单独的S是否代表为 此料时贴片料,为TO - 263封装呢。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的。 KTT 的封装类型 为 TO-263、 NDH 的封装类型 为 TO-220。

    此致、

    极光领带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    收到,非常感谢您的回复!μ A