This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:内部 FET 开/关

Guru**** 2560670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115197/tps1663-internal-fet-on-off

器件型号:TPS1663

大家好、

 

TPS16630具有可关断内部 FET 的保护特性(例如 OVP、过热保护和电流保护)。 它还具有 SHDN 引脚至开/关内部 FET。

因此、当所有保护特性未置位且 SHDN 引脚被拉至高电平时、内部 FET 处于导通状态、对吧?

 

例如、如果检测到其中一个故障并且 SHDN 引脚被拉至低电平、则内部 FET 关闭。

即使 SHDN 引脚被拉至高电平、内部 FET 也会保持关断状态、直到故障消除。 我的理解是否正确?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kurumi、

    您的理解是正确的。  即使 SHDN 引脚被拉至高电平、内部 FET 也会保持关断状态、直到故障被清除。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    非常感谢您的回复。 我可以再问一个问题吗?

    当 通过使 SHDN=LOW 来关闭内部 FET 时、它会将 FLT 信号置为有效吗? 或者、SHDN  高/低不影响 FLT 高/低?

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kurumi、

    不会。当 SHDN=LOW 时、器件不会将 FLT 置为有效、因为它不是一个故障情况。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    明白了、非常感谢!

    此致、

    Kurumi