This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-EP:TPS55340

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108636/tps55340-ep-tps55340

器件型号:TPS55340-EP
主题中讨论的其他器件:TPS55340

您好,

我目前正在其中一个设计中使用 TPS55340。 电压范围。 当我在3.6V 的低输入电压下运行 IC 时,我观察到输入电压形状变化,如下图所示;低电平电压将低至2.480V,远低于 IC 的 UVLO 限制。 但输出电压24V 没有下降。 为什么会发生这种情况?另一个观察结果是,如果我们增加输入电容器以减少这种纹波,电压仍然稳定在2.5V。 IC 的 UVLO 电路是否在这里发挥任何作用。 此外,如果 UVLO 为2.5V,为什么 IC 不停止工作? 现在,当输入电压低至2.5V,远低于 IC 输入电压范围时,这种观察结果是否会导致 IC 的可靠性问题?

 如果我们将外部表格顶部的直流电源作为输入电压并将其降低至2.9V、则它会下降至2.5V、并保持该状态、除非它再次增加至3V 以上。 这是否是由于 UVLO 引脚内部结构电路造成的? 它是如何控制这种情况的?

 VIN = 4V 至15V

VOUT = 24V、0.1A

提前感谢

Prafulla S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人能不能就我的帖子向我推荐他们的观点?

    谢谢

    Prafulla S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    当 TPS55340的输入电压降至建议的最小值2.9V 以下时、IC 仍会尝试运行、但无法再确保电气特性。
    这样做的原因是为了确保在 输入电压为2.9V 时发生小瞬态时器件不会直接复位。
    UVLO 应在2.5V 左右触发、正如您所说的、因此在我看来、IC 似乎在不关闭的边缘运行。

    Vin 信号上的电压骤降和纹波可能由电路板上的其他元件(例如输入电容器、电感器等)解释。
    因此、为了进行进一步分析、查看项目的原理图可能会有所帮助。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    感谢您的回复。 我还有一个查询。 对于 TPS55340 ( HTSSOP (14)), 引脚编号11是保留的。 如果不使用该引脚、建议将其接地。您能分享将其接地的原因。 如果该引脚未接地并保持悬空、会产生什么后果。 您是否在 IC 长期运行中发现任何问题?

    此致、

    Prafulla S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

     当数据表建议将引脚置于特定的信号电平时使引脚悬空会导致器件意外行为、最坏的情况也会损坏器件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    我希望您的设计取得进展。
    由于没有其他注释、我现在将关闭此主题。
    如果有任何其他问题、请在下面回复以重新打开主题帖。

    否则、请随时单击 Resolved (已解决)按钮。

    谢谢、此致、
    Niklas