This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:LP8866-Q1:LP8866的 PWM 调节为最大值、背光将闪烁

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113340/lp8866-q1-lp8866-q1-pwm-of-lp8866-is-adjusted-to-the-maximum-the-backlight-will-flash

器件型号:LP8866-Q1

背光驱动器是 LP8866、具有三个输出和18个 LED 磁珠、每个都有6个磁珠。

现在、如果将 LP8866的 PWM 调整为最大100%、背光将会闪烁、但如果您缓慢增大背光、背光将不会闪烁。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce、  

    什么是读回寄存器数据。特别是对于0Eh、10h 和12h。  在闪存期间、是否将 INT 拉至低电平?  

    此致、  

    小冈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们发现导致中断 INT 保持低电平的正是这个启动过流。 我想问是什么导致了这种情况、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会进入过流保护。 请尝试降低 R200值-如25-30m Ω、以查看它是否起作用。  

    此致、  

    XG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Xiaoguang

    我们已经尝试过、但仍然是同样的问题、还有其他建议吗?

    谢谢、

    杨小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、  

    您可以尝试使用高级切光器来实现平滑的亮度转换、也会增加输出电容。  

    使用 INT 引脚触发器、以通过示波器查看下面的波形;在图中显示每个项目。
    (1)。 Vin、Vsen_N、SD
    (2)。 开关节点、GD、ISNS、Vout
    (3)。 VOUT、LEDx、FB

    (4)。 LED 电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XG、

    LP8866输出波形我已捕获、PWM 输入引脚已设置为高电平、VBOOST 和 VLED 电压输出异常、INT 也输出低电平。

    增加输出电容也是无用的;

    您有 LP8866演示调试板吗? 当 PWM 引脚设置为高电平并添加负载时、它是否会闪烁?

    此致、

    杨小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce、  

    不会、它不会在 EVM 板上闪烁。 您能否帮助按所附的方式分享测试的波形? 如果可能、还请使用 INT 低电平触发器测试 L4电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    我已通过电子邮件将测试波形发送给您。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、让我们通过电子邮件进行讨论。