This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:CS 引脚上的噪声导致关断?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28782EVM-030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114655/ucc28782-noise-at-cs-pin-causing-shutdown

器件型号:UCC28782

HELO:

因此、在反复观察关断事件后、我们采用了几个示波器:这只有在我们解决了反复测试的转换器模块上出现导通时耗尽模式器件(SOT23封装、最大电流~ 2mA)的故障后才可能实现。

我们使用了 D2PAK 器件。 从那时起、即使我们不得不多次打开以获取波形、也没有看到故障。

如许多场合所述、CS 引脚信号确实失真很大:是由于仪表检测造成的还是实际的 CS 引脚信号?

我认为这是真实的。

请参见 RCS 和 CS 引脚(滤波电容器两端)上电流感应信号的 pix

e2e.ti.com/.../slides_5F00_28782_5F00_startup.pptx

但是、什么会导致该 VREF 失真?是关断的原因吗?

是否可以采用旧的"基于 Bergeron 图的方法添加 CS 引脚"端接"? 是否应通过电容器对该端接进行去耦、以使 CS 引脚上的电流没有一部分?

如果是、任何人认为最有用的是什么?

BTW:我们的 PCB 布局遵循 TI 评估板。 此外、许多解决方案的功率高达80W ...但由于故障、我们在寻找根本原因时突然面临此问题。

我们要理解的是、当我们认为我们的设计适合市场时、这个问题突然出现!

如果在解决这一原因方面有任何帮助,我们将不胜感激。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    即使 CS 引脚上的电压为0.6V、也不会导致关断、在 CS 引脚电压超过1.2V 且连续三个脉冲的情况下、也会发生 OCP 保护。

    在第2张幻灯片中,“D”区域。振荡发生在低侧 FET 关闭后,控制器将“忽略”这些信号。

    要确定触发了哪些保护、您可能需要找到数据表表表表8-3中列出的"延迟到操作"和"操作"时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Jade。

    我们查看了表8.3:750uec 后没有关机的任何内容。

    我们认为控制器周围的值集可能错误。

    我们安装了评估套件值。

    效果很奇怪。  

    1:漏极电压持续10倍以上持续时间:即>7ms,但输出仅上升到2V。

    #2:PWML 脉冲宽度约为1微秒、而不是我报告的图片中的2微秒。

    BTW:对于20V 输出、我们的 xmfr 是否为 NP=20、Naux=5、Ns=4?

    评估套件具有1:.2:.2:.32 (我们不使用它)。 没关系吗?

    我们是否应使用1:.2:.2构建 xmfr?

    在 d/s 中、bin 参数中有一条关于.75ms 持续时间的语句、在该段时间后它会关闭;但我们不使用 bin/bsw 函数。 它们位于 BGND>

    请记住、在前面的模块中、我们使用从电子表格计算的值获得了高达80W 的功率。

    不知怎么说,我们失去了食谱!

     这种情况的原因是什么?

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您可能必须监控 VDD 电压、低辅助绕组匝数意味着 VDD 稍后将接管为 bu AUX。这可能会导致 VDD UVLO。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden:我们需要尽快使用 UCC28782获取另一个评估套件。   

    网站似乎没有订购的方法。

    TI 当地代表不再与他们的联系人电话联系

    您能帮您找到洛杉矶代表电话号码:Alva Sumya、pl 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我已向当地的营销工程师发送电子邮件,他们可能会在这方面为您提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden:

    到目前为止、TI 完全无法获得 ucc28782evm-030。

    无法验证我输入的"请求"表是否已被 TI 的任何人接收/审查-也无法知道是否已发送给正确的人员。

    这里没有 TI 现场办事处来了解如何获得此评估板。 我宁愿在周二开始循环接触后立即获得免费样片... LOL

    我 认为当地的现场技术支持是 Alva Somya-但无法与他或任何其他人联系!

    我们怎么能继续保持这套评估套件...我应该在去年买了一个,而现在的钱只有它的一半...现在非常遗憾。

    您能提供进一步的帮助吗?

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们团队的营销工程师已经收到您的订单、他们将向您发布 EVM。请稍后给我们。

    下面是我收到的电子邮件回复:

    Jaden、

     我收到了 ZS 订单、我将与 Andrew 合作发布 EVM。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden:

    非常感谢!

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您能否检查 VDD 电压和 PWMH、以查看 VDD 是否接近13V、 PWMH 是否有一个脉冲、后跟关闭前的最后一个 PWML。如果是、这种行为可以满足生存模式。

    谢谢。