This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:TPS51397A 上的 VCC 引脚:它是否可以是输入?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116859/tps51397a-vcc-pin-on-tps51397a-can-it-be-an-input

器件型号:TPS51397A

大家好、

在 TPS51397A 数据表的表5-1中、VCC 引脚明确定义为内部 LDO 的输出、并建议使用1µF Ω 去耦。

但是、在第6.1和6.3章中、输入中列出了 VCC。

是否可以在 VCC 上连接5.0V 电压轨(即将其用作输入)?

并提前表示感谢。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    VCC 引脚是一个输出引脚。

    我是否可以知道为什么您需要将外部5V 连接到 VCC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们将其中一个设计基于 VCC 输入、并将电路板5V 电源轨连接到 VCC。 返工非常棘手。 我们的最后一个希望是 TPS51397A 可以使用外部电源轨而不是内部 LDO、但正如您所说的、情况并非如此...

    我们现在的问题是评估与此错误相关的风险:

    -在稳定模式下、我们的5V 电源轨的电压范围为4.965V-5.032V、而 TPS51397A 的电压范围为4.85V-5.15V。 因此、在最坏的情况下、设置点之间的差值可能为150mV + 32mV = 182mV。 问题是:谁赢了? 两个控制器中是否存在故障风险?

    加电时、TPS51397A 通过 Vin=12V 供电、然后电路板启用其5V 电源轨。 µF、TPS51397A 是单独的、但它可以看到所有的板载电容器(许多 μ F)。 它能处理这样的负载吗?

    在这种情况下、如果您可以获得有关 TPS51397A 行为(假定或经验)的任何提示、这将是一个很大的帮助。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    了解您的要求。 让我 与团队讨论、然后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    正如您说过的、我们的器件不支持外部 VCC。 如果使用外部 VCC、我们的设计团队估计功率损耗会增加、当 VCC>VIN 时、输入端将出现反向电流。

    我们没有在工作台上验证、 不知道是否存在其他问题、建议您不要冒险。