This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:如何在启动时提高过流检测水平

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117040/lm5069-how-to-raise-the-overcurrent-detection-level-at-start-up

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS2663

您好!

我想过流检测在启动时无法正常工作。
因为输出侧的电容器容量很大、并且在电容器充电时检测到过流。

作为一种方法、如图所示、感应电阻器并联、并通过电源正常引脚打开和关闭。
这种方法是否存在任何问题?

此外、是否有任何其他方法可以在启动时提高过流检测水平?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    感谢您的支持!

    我们可以在 dVdT 启动模式下使用 LM5069为大输出电容充电。我们还提供了 TPS2663电子保险丝解决方案、该解决方案在启动期间在热调节环路中运行、以便为大 Cout 充电。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slvaeb9a/slvaeb9a.pdf 

    几个问题:-

    您能不能告诉我输出电容是多少? 以及启动期间的任何额外负载和电容?

    系统电压是多少?  

    您是否有任何启动时序限制?

    如果您想继续使用 LM5069、请填写设计计算器并与我分享、以便继续工作。

    此致、

    Rakesh