This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562212:运行拓扑

Guru**** 2382800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562212, TPS543320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116787/tps562212-operation-topology

器件型号:TPS562212
主题中讨论的其他器件: TPS543320

您好、支持团队、

我的客户询问、您能提供支持吗?

*高级仿真电流模式(AECM) 似乎具有电流模式环路和 DCAP 环路。 这是否意味着 TPS562212在正常运行时可与电流模式环路配合使用、在转换期间可与 DCAP 环路配合使用、它们的理解是否正确? 换言之、TPS562212可在固定开关频率下工作。

* AECM 与 TPS543320上的 ACM (高级电流模式)拓扑是否不同?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    AECM 与 TPS543320上的 ACM 类似,是 DCAP+PCM 的组合。 它在 CCM 下与固定时钟一起工作,仅在带有 DCAP 的轻负载下以 ECO 模式工作。

    BRS、

    年轻