This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:过流保护折返时间

Guru**** 2524900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116352/tps7a03-over-current-protection-foldback-time

器件型号:TPS7A03

您好!

我们使用 TPS7A0325并观察折返上的不同时序:

690mA -> 15us  
270mA -> 60us

是否有方法计算或估算折返所需的时间?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我不知道如何估算折返时间、也不可能计算折返时间。 这是您需要在 EVM 或其他电路板上进行测试的内容(听起来您已经在电路板上进行了测试)。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、我们将在 EVM 上测量该值。 您能否分享会影响此计时、过流的原因? (外部组件、温度...?

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    折返电流的响应时间取决于 COUT 和温度。

    此致、

    Nick