This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV33EVM-714:水平轴单元

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113658/tlv1117lv33evm-714-horizontal-axis-unit

器件型号:TLV1117LV33EVM-714
主题中讨论的其他器件:TLV1117TLV1117LV

大家好、

图1在数据表中、水平轴的单位是多少?
如果是时间、网格的秒数是多少?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    水平轴是时间。 我对它的单位不是100%肯定、但根据数据表、启动时间为100us、我们可以看到、在图1中、启动时间大约为100uC、因此我假设每个分段为50uC。 我附上了数据表的图像。 我看到的唯一区别是 Cout、但这不应真正影响它。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Josh Nachassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢你的答复。

    µs TLV1117LV、数据表中提到的启动时间为100 μ s、但对于 TLV1117、数据表中未显示启动时间。

      TLV1117的启动时间是多少?它与 TLV1117LV 相同?

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我们在数据表中没有您所说的数据。 我必须订购 TLV1117、然后对其进行测试、以便为您提供正确的答案、这需要大约2周的时间。 启动时间可能不同。 如果您希望我订购部件并进行测试、请告诉我。  

    谢谢、

    Josh Nachassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢你的答复。

    如果您计算了 TLV1117的导通时间理论值、请告知我们。
    如果您没有、能否告诉我近似值或测量值和测量电路?

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    无法计算启动时间。 我们可以为您订购器件并进行测试。  

    谢谢、

    Josh Nachassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢你的答复。

    您能否测试  TLV1117的导通时间 并与我们分享测量电路?

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以订购部件并进行测试。 同时、我可以帮助您找到具有类似规格和所需启动时间的 LDO。 您能给我一个客户想要什么的想法吗?

    谢谢、

    Josh Nachassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢你的答复。

    客户没有任何回应、所以我想 先测试一下开启时间。

    非常感谢。

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。 我会随时通知您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件应于今天到达、以便我对其进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我刚刚测试了该部件、得到大约25微秒的上升时间。 如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    谢谢、

    Josh Nachassi