This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:1MHz 和2MHz 时的效率

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117027/lmr16030-efficiency-at-1mhz-and-2-mhz

器件型号:LMR16030

大家好、

我们的客户使用 LMR16030稳压器将48V 转换为3.3V。 最初、它们使用500kHz 作为开关频率。 现在、它们将开关频率更改为1MHz 和2MHz。 他想知道它对器件效率有多大影响? 数据表显示了一些500kHz 时的图形、但1MHz 和2MHz 时为无

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    效率将大幅降低。

    但是、更重要的是、当尝试以1MHz 的频率进行开关时、该器件将跳过周期、转换率低至48Vin 至3.3Vout。

    您可以使用数据表中的公式6来研究这一点。   

    选择合理的频率后、您可以使用 EVM 测量效率。

    谢谢