This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0EVM:低电流读数不准确

Guru**** 691560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116991/lp8758-e0evm-inaccurate-low-current-reading

器件型号:LP8758-E0EVM
主题中讨论的其他器件:LP8758

大家好、

我们将一个12欧姆电阻器和一个电流表串联到评估板的 Vout0。 当我们使用 GUI (LP8758-xxEVM GUI—SNVC189.ZIP (6093KB))对输出电压进行编程时、GUI 读回的电流要低得多。 在更改为不同的输出电压甚至第二个评估板后、我们获得了相同的结果。 我们知道 LP8758的电流测量分辨率为20mA。 这是在低电流情况下的预期结果吗?

编程的输出电压 理想电流消耗 电流表中的电流读数 TI GUI 的电流读数
1V 83mA 80mA 0mA
2V 166mA 160mA 60mA

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     该器 件的负载电流测量对于 Iout≥2A 的精度在10%以内是很好的;对于小负载电流,其精度可能非常低。



    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的快速回答。 我们看到了这一点、但在83mA 的情况下、不会期望0mA 的读数。 我们认为它至少会得到20或40mA。 想知道其他人是否有类似的经验。

    此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     是;其他用户也看到了类似的体验。 负载电流测量仅用于大致测量。  

    谢谢!

    Phil