This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL751L:输出电压不正确

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116837/tl751l-incorrect-output-voltage

器件型号:TL751L

您好!  

我在其中一个设计中使用 TL751L05CD 作为简单的信号反相器和电平转换器。 它应该像将12V 信号拉至低电平并看到5V 输出一样简单、但我得到的输出大约为9V。

我已经尝试向输出添加负载、以查看这是否会将输出下拉、我还向输入和输出添加了额外的电容。 我还尝试将稳压器换用另一家供应商的某些稳压器、以防我使用假冒组件。 这些行动都没有产生任何影响。

是否有人有类似的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、  

    是否可以获得显示 Vin、Ven 和 Vout 的示波器截图?

    此外、我注意到没有 Cin、Cout 为10nF、该器件的 Cin 为0.1uF、Cout 为10uF、ESR 小于0.4Ohms、请确保选择合适的电容和 ESR 值。  

    最棒的  

    Edgar Acosta