This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:降低电流限制

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116768/tpsm8d6c24-lower-the-current-limit

器件型号:TPSM8D6C24

大家好、

在表7-16中、列出了环路跟随器的 IOUT_OC_WARN/FAULT_LIMIT、但未显示小于30/39的电平。
但是、从 Fusion Digital Power Design 引脚搭接设置中、它能够设置更低的电平。
这是否意味着 TI 出于某种原因不建议降低 OC 水平?
我的客户希望降低 OC 水平。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    IOUT OC 警告和故障限制可编程为低至8A。 如果写入的值低于8A、则硬件将设置为8A。  



    Britton