This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于 IDCHG IADPT

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114139/bq24800-about-idchg-iadpt

器件型号:BQ24800

(1)关于 IDCHG 引脚、该引脚的最大输出为3V (最小值)- 3.3V (最大值)。
该3.3V 电压与增益×16和 RSR 10m Ω 时的大约20.7A 电流相同。 16×(VSRN-VSRP)= 16×RSR×I = 16×10m Ω×20.7A = 3.312V。
如果在上述条件下电流消耗高于20.7A、例如35A 等、会发生什么情况? IDCHG 仍保持3.3V 的压闸? 我们担心 IC 损坏、IDCHG 引脚输出异常等

(2)以及  关于 IADBT 引脚、该引脚的最大输出为3V (最小值)- 3.3V (最大值)、与(1)相同。  该3.3V 电压与增益×20和 RSR 10m Ω 时的16.5A 电流相同。 ×μ A (ACP-ACN)=×μ A RAC×I =××10m Ω 16.5A = 3.3V。
如果在上述条件下电流消耗高于16.5A、例如35A 等、会发生什么情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、  

    有关计算的详细信息、请联系您当地的办事处以获得进一步的澄清。 谢谢你

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我想 确认一下、只是为了确保。

    IADPT 函数的精度如下表所示? 正确吗?
    或其他精度元件是相关的?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    正确、此表说明了 IADP 的精度。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega