This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:原产国和修订版本问题

Guru**** 2507845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116731/tps386000-country-of-origin-and-rev-question

器件型号:TPS386000

尊敬的 TI:

我想问 TPS386000RGPR 的 REV A 和 B 之间有何差异。 我在 TI 网站上找到该器件具有多个组装地点。 如果芯片国家/地区(CCO)是日本、那么器件是否符合 RoHS 豁免标准? 我们有来自此部件的历史订单,COO 是我的,CCO 是美国的,而该部件是 RoHS。当前部件是 COO PH,CCO 是 JP,但 RoHS 豁免。 基于 PCN 20150624005A、是否发生了引线键合变化、这可能是 RoHS 状态不同的原因? (Au 线键合与 CU 线键合) 还想询问 REV A 和 B 是否仍在生产中、或者 REV A 是否不再可用? 谢谢! Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件是通过 TI.com 还是通过我们的授权 分销商购买的?  

    TI 授权半导体经销商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    这些器件尚未购买、只是处于"提供"级别。 很遗憾、我没有关于源的信息。 我只是看到了这些图片供回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    遗憾的是、我们不会评论未通过 我们的授权渠道购买的器件。 您可以在此处查找器件信息:

    https://www.ti.com/materialcontent/home

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    我的问题很笼统。 遗憾的是、TI 网络仅显示最新的环境信息。 我找不到绿色的发展蓝图。  TPS386000RGPR 具有多个组装地点和多个晶圆组装地点。 根据标签,CCO 部位是不同的。  

    有时、MFG 在更改后不会刷新数据表/网站。  由于有一份 EU RoHS 豁免和有效期声明、自2021年7月起生效、我不确定美国和日本的晶圆组装基地是否仍在继续生产完整的 RoHS 或豁免产品。 我的问题是、JPN 晶圆工厂可能仍在生产 RoHS 豁免器件、美国晶圆工厂可能仍在生产完整的 RoHS 器件?

    感谢您的帮助!

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    TPS386000RGPR 符合 RoHS 标准。 谢谢。