This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:引脚可选输出 LDO

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840, TPS780, TPS7A94, TPS7A02, TPS7A57, TPS7A85A, TPS7A84A, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108931/tps780-pin-selectable-output-ldo

器件型号:TPS780
主题中讨论的其他器件:TPS62840TPS7A94TPS7A02TPS7A57TPS7A85ATPS7A84ATPS7A83A

LDO 民间组织、您好!

 LDO 器件有三种类型:固定输出、可调节输出、VSET 类型输出。 我想知道 TI 是否有 像 TPS62840这样的具有 VSET 类型的器件。  TPS62840具有内部电阻器至数字转换器、仅通过一个电阻器即可确定输出电压。 客户希望减少 LDO 中的 FB 电阻器。

TPS62840 1.8V 至6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器数据表(修订版 D)(TI.com)

问题1.

我注意 到 TPS780具有内部 EPROM 来控制输出电压电平。  但该器件仅申请特定 MCU 应用、其电流额定值对于我的客户而言太低。 我们是否有另一个具有 VSET 引脚和较高额定电流的 LDO 器件?

问题2.  

客户对内部 EPROM 有顾虑、因为它将计时、并且可能是系统级的噪声源。 您能否分享您对此问题的看法?

问题3.  

由于问题2中的问题、 客户更喜欢集成 ADC、如  TPS62840。 我们有这种类型的 LDO 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、  

    我将为您研究这个问题。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我希望何时收到您的来信? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    我还在等一个回复、明天我将向您提供更多详细信息。

    最棒的

    Juliette  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    问题1.

    我注意 到 TPS780具有内部 EPROM 来控制输出电压电平。  但该器件仅申请特定 MCU 应用、其电流额定值对于我的客户而言太低。 我们是否有另一个具有 VSET 引脚和较高额定电流的 LDO 器件?

    >>>

    由于我们不知道您的解决方案需要多大的电流、因此很难指向特定的器件。  

    - TPS7A94、1A 电流、市场上最低噪声、但具有更高的 IQ

    -对于超低 IQ、我们有 TPS7A02、但仅为200mA

    - TPS7A57目前正在使用中、器件与 TPS7A94类似、您可以通过外部电阻器设置输出、但您必须向 Xavier Ramus 发送电子邮件、以了解有关该器件的更多信息(RTM、规格等)

    - TPS7A83A、TPS7A84A、TPS7A85A、因为它们还具有可编程输出/ANYOUT 功能

    - 另一种选择是并联低 Iq LDO,以提供更多电流并保持低 Iq

    问题2.

    客户对内部 EPROM 有顾虑、因为它将计时、并且可能是系统级的噪声源。 您能否分享您对此问题的看法?

    >>>

    使用固定输出版本可能会有助于降低总体噪声、因为 应用 BOM 中包含的组件较少、因此噪声耦合的组件更少。  

    TPS780是一款较旧的器件(2007)、我们较新的器件应该具有更好的噪声性能。  TPS780数据表中的图40提供了器件的输出频谱噪声密度。  

    问题3.  

    由于问题2中的问题、 客户更喜欢集成 ADC、如  TPS62840。 我们有这种类型的 LDO 吗?

    >>>

    Keith Kunz 帮助编写了这 份白皮书 、该白皮书有助于解决集成 ADC 背后的问题/合理性问题。 集成 ADC 主要用于降低 Iq、而不一定用于降低噪声(见第12页)。

    最棒的  

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的回答。 它非常有帮助。  

    出于好奇、根据您的回答3、TI 没有任何具有集成 ADC 的 R2D 类型 LDO 器件。 我想知道原因吗? 根据白皮书、R2D 类型有助于实现低 IQ 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、  

    我不是这个问题的最佳资源、但我已与可能更适合回答这个问题的同事进行了接触。 我将向您提供最新的回复。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、  

    感谢您的参与。 我们目前没有任何 R2D 类型的器件。