This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:TPS62745

Guru**** 1812430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116002/tps62745-tps62745

器件型号:TPS62745

当输入电压降至某个值时,如何连接设备以使其关闭输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aharon、

    在器件中内置电流 UVLO 的情况下、如果输入电压低于2.9V、它将关闭。  

    如果您希望在更高的输入电压下关闭、则需要一些外部电路(分压器和/或比较器)来控制使能引脚。

    如果您愿意、我可以帮助创建此外部电路的原理图。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aharon、

    您是否有任何有关此帖子的其他问题或您的问题是否已得到解决?

    谢谢、

    Joseph