This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V/50W 转换器的最佳拓扑/控制器是什么

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116982/what-is-the-best-topology-controller-for-12v-50w-converter

主题中讨论的其他器件:LM61460-Q1

输入电压为15V- 24V、但更喜欢更宽的输入电压范围。 不需要隔离、因此简单的降压转换器就可以了。TI 建议此设计采用哪种模拟控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您看看 LM61460-Q1转换器。 此器件的建议输入电压范围为36V、最大额定输出电流高达6A。  

    此致、

    Jimmy