This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:VIN=8V~50V、Vout=3.3V、Iout=5mA

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001, TPS7A16A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116627/tps7a4001-vin-8v-50v-vout-3-3v-iout-5ma

器件型号:TPS7A4001
主题中讨论的其他器件: TPS7A16A-Q1

各位专家、您好!

我的客户希望在其第一级应用中使用高输入电压解决方案。 我们是否可以知道 TPS7a4001是否可用于 Vin=8V~50V、Vout=3.3V、Iout=5mA 应用? 还是有更好的建议? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    TPS7A4001适用于此应用。 TPS7A16A-Q1也可以正常工作。

    此致、

    Nick