This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:并联 FET 配置

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116817/bq76952evm-parallel-fet-configuration

器件型号:BQ76952EVM

BQ76952EVM 板具有并联 FET 配置,但我找不到有关需要更改哪些组件的任何信息。 即使是 Altium 设计文件也只具有串行 FET 的变体。 我知道 SLUA952,如果需要,我可以使用它来了解哪些组件需要组装,哪些组件不需要组装。 我只是问是否已经完成了 BQ76952EVM 板的并联 FET 配置的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julius、

     没有 EVM 的原理图、该 EVM 是为实现并联 FET 运行而安装的。

    您将需要填充 Q3、Q7和 R55。 对于并联预充电、您还可以填充 Q2、R35、R33、C29和 C30。

    确保将器件配置为并行 FET 运行。

    谢谢、
    Caleb