This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:不想对故障标志寄存器的位3进行充电和报告

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116864/bq25887-doesn-t-want-to-charge-and-reports-the-bit-3-of-the-fault-flag-register

器件型号:BQ25887
主题中讨论的其他器件:BQ25882

您好!

我的电路板上有 BQ25887、在插入 USB 电缆时不想充电、但1s 后它进入高阻抗模式并报告故障标志寄存器中的位3、而该位是保留位、通常始终为0。 我看到在其他器件中、与 BQ25882相同、该位为 SYS_SHORT_FLAG、并报告 SYS 或 SNS 引脚短路、但该引脚的电压与我的案例中的电池相同、因此该引脚不存在短路。 因此、我想知道为什么 BQ25887不想为电池充电、而所有参数看起来都是正确的、并且只报告故障标志寄存器中的位3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    看到 SYS_SHORT 是不正常的。 您是否在 VSYS 上连接了任何内容? 是否可以删除 VSYS 和 VBAT 上的所有连接并重试? 我仍然怀疑存在一些硬件/连接问题。

    此致、

    林红