This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:并行应用

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116750/tpsm831d31-parallel-application

器件型号:TPSM831D31
主题中讨论的其他器件: TPS53681

您好!

我的客户正在寻找支持210A 的电源模块解决方案。

TPSM831D31能否在并行应用中支持210A?

如果没有、请推荐合适的电源模块。

 - VIN=12V、VOUT=0.75V~1V (典型值0.9V)、IOUT=210A

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您的联系。 遗憾的是、TPSM831D31不支持并行运行、TI 没有可支持210A 的电源模块。

    但是、TI 确实有多相控制器(类似于 TPS53681)和智能功率级(类似于 CSD95485)、可满足您的应用要求。