This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] V62/06668-01XE 和 V62/06610-01XE 公差

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5444-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116185/v62-06668-01xe-and-v62-06610-01xe-tolerances

主题中讨论的其他器件:ADS5444-EP

我们使用2个德州仪器(TI)组件 V62/06668-01XE 和 V62/06610-01XE、我们提供了数据表。 但是,这些数据表给出了封装整体高度的最大尺寸,但没有列出最小高度。 我们需要整体封装高度的容差才能正确执行容差堆叠分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    Nancy 明天将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    什么是 V62/066668-01XE/V62/06610-01XE? 您可以向我们发送数据表吗?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    对于 V62/06610-01XE、我将与封装团队一起查看我们是否具有最小高度。 这需要几天时间、并会在我得到数字时告知您。

    对于 V62/0668-01XE、此器件属于另一个组(DCC-HSC)、我将把该帖子传输给该组。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以将此帖子移至正确的组织?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    对于 V62/06610-01XE、我从封装团队处获得反馈。 请参阅下面的内容。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="14028" URL"~/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forume/1116185/V62-06668-011xe-and-V62-06610-011xe-examples/4137794#4137794"]对于 V62/0668-01XE、将引用该组[引用该组]、该组将会将发布到另一个 HSC/I 组[。]

    Nancy、这个数字代表什么? 我们在 DCC-HSC 中没有任何具有此编号的器件。 如果您可以为我们提供另一个搜索号码、我将对此进行调查、但我无法对当前给定的信息执行任何操作。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

     V62/0668与 ADS5444-EP 相同:  https://www.ti.com/product/ADS5444-EP 

    ADS5444MPFPEP

    与:V62/066668-01XE 相同

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    ADS5444-EP (V62/066668-01XE)的最小总封装高度为1.00mm。 标称高度为1.10mm。 请注意、此器件是在单个工厂制造的、这意味着器件间差异在批次之间将非常低。 谢谢  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    那么 、对于 ADS5444-EP (V62/06668-01XE)、高度是1.10 +/- 0.10mm 吗?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 谢谢