This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:基于 UCC28251的全桥拓扑

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116055/ucc28251-full-bridge-topology-based-by-ucc28251

器件型号:UCC28251

你好!

我正在使用 UCC28251设计全桥直流/直流。 输入220VDC、输出24VDC/10A、fsw = 250kHz。 控制器位于初级侧。 当存在输入电压时、输出变为24V、然后控制器自行关闭。 这一进程一直在重复。 SS 引脚上的电压上升、之后被下拉至0。 EN 引脚始终为高电平。 ILIM 为低电平。 HICC 为低电平。 VDD 为5V。 FB/EA-和 COMP 连接在一起、当我在 COMP 引脚上放置探头时、控制器不会关断、输出电压为24V (存在大量可闻噪声)。 当我在这种情况下连接一些负载时、控制器会关闭。 您是否有类似的问题、或者您是否有任何建议、错误是什么?

此致、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的电路板有几个问题。

    您是否使用峰值电流模式控制?

    如何生成斜坡?

    使用了什么反馈电路?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用峰值电流模式控制。

    斜坡信号由输入电压前馈(CCS=220pF、RCS=382kOhm)生成。 我尝试使用220pF 和7、5kOhm 生成固定斜坡(使用 Vref)、但它没有产生任何影响。

    反馈电路原理图随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家分享该电路。

    环路可能没有良好的相位裕度、并且 对任何干扰敏感。 您是否测量环路增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎在反馈环路中。 我将使用不同的值对其进行测试、应该可以。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。