This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:RVCC 引脚功能

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116578/ucc256402-rvcc-pin-function

器件型号:UCC256402

您好!

我有由 UCC256402控制的 LLC 转换器系统。 输入电压由 PFC 提供。 我想使用 UCC256402 RVCC 引脚为 PFC IC 供电。 但在测试期间、UCC256402由我自己启动的 PSU 从外部供电。 在这种情况下、当我将系统连接到电源时、具有 HV 功能的 RVCC 上是否会有13V 电压? 如果出现低电压、我认为它可能会损坏 PFC IC。

此致
CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以连接 UCC25640x 控制器的 RVCC 引脚为 PFC IC 加电。 这将使 PFC 和 LLC 的启动变得平滑。

    请参考以下参考设计:

    https://www.ti.com/tool/PFCLLCSREVM034

    如果 VCC 达到 UVLO 限制、则 RVCC 将自动禁用。 因此、您无需担心由于低电压而损坏 PFC IC。

    此致

    曼尼甘塔 P