This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109619/lmr33630-lmr33630

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: LMR33610

您好!

我使用的是 LMR33630A SOIC。 我的要求如下:

设计要求 最小 典型 最大 和功能 容差
输入电压 3.800 12.000 15.000  
输出电压 3.234 3.300 3.366 ±2%
最大输出电流 0.050 0.100 0.200 A  

根据这一要求、如果我运行 Webench Design、它将为我提供最小6.8uH 的电感器值。 但是、根据数据表中提到的电感器选择、它不匹配。 原因可能是轻负载条件下的开关频率不同。  

请告诉我、如何根据上述系统负载精确计算电感器值。 至少对于典型输入电压

提前感谢

Prafulla S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prafulla

    数据表建议的6.8uH 在 fsw=400kHz 时输出电压为3.3V、由于轻负载电流、您可以为您的应用使用6.8uH--10uH 电感器。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢你的答复。 如果我们完成电感器选择标准中提到的步骤、则计算出的电感值与6.8 μ H 不匹配。  

    您能否向我解释一下如何准确计算与仿真值或建议值相匹配的电感器值?

    此致、

    Prafulla S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    对于以下情况:

    VIN=12V、Iout=3A、Fsw=400kHz、电流纹波 K=30%

    计算得出的 L 为6、65uH、因此建议使用6.8uH 标准值。

    如数据表中所述:

    请注意、为最大负载远小于的应用选择纹波电流时
    器件的最大可用电流、则应使用最大器件电流

    根据经验、最小电感器纹波电流不应低于器件最大额定值的10%
    额定条件下的电流。

    因此、LMR33630的最小电感器纹波电流为300mA。

    如果 我们假设负载为1A、电流纹波为30%、Vin=12V、Vout=3.3V、fsw=400kHz、

    计算得出的 L 为19.9uH、因此您可以使用6.8uH--15uH 范围内的电感器

    您可以检查 LMR33610是否可用于实现更小的电流纹波

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢详细解释。 我继续使用10uH 电感器( Wurth : 74477010)。 现在、我将检查负载瞬态测试的电路性能。

    输入电压:12V、输出电压、3.3V、Iload:0mA 至100mA。

    在本例中,我观察到输出线路上出现~120mV 的下降。 您能不能建议我如何提高瞬态性能。 我检查了将输出电容增加到66uF 而不是(2x 22uF)、但性能仍然相同。  

    此致、

    Prafulla S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    该器件在轻负载条件下以 PFM 模式工作、开环控制的环路响应速度较慢。  

    什么是负载瞬态压摆率?

    您可以通过交流耦合测量输出纹波

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在输出端使用4 x 22uF 电容器组、可以看到纹波减少。 现在、正如数据表中提到的、如果输入路径与稳压器输入之间的距离很长、我们可以在输入端使用电解电容。 因此我使用220uF 35Vdc 输入电容器。 输入电解电容值是否有任何限制? 是否可以增加输入电容值以增加输出保持时间?

    此致、

    Prafulla S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    输入电容器尺寸没有限制、但输入电容越大、输入浪涌电流越大、您需要考虑浪涌电流的影响并在必要时进行限制。

    B R

    Andy