This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQStudio 未#39;t 写入 DF 参数

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112077/bq35100-bqstudio-don-t-write-to-df-params

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

我有一个具有 BQ35100的定制板。 我使用 I2C 连接了 EV2400。 我能够读取 BQ35100中的每个参数(BQStudio 的稳定版本和测试版本)、但我无法更改任何数据存储器参数。

这是控制和状态寄存器的设置:

我只能校准电压。 之后、如果我尝试设置 Chem ID、我将收到此错误:

I2C 总线上的逻辑分析仪也监听了我的命令 、所有命令都接收到"位"。

数据  存储器上的块写入问题可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    检查蓄电池是否已充电、是否未触发故障。

    一是在屏幕截图中设置温度警报

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiris、蓄电池已充电。 我在寄存器参数中读取正确的电压。 我认为温度警报与 操作配置 A 的默认值相关、其中 温度(位7)设置为"外部"、但我需要更改为"内部"。

    无论如何、我认为此警报不能阻止写入操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    我们无法重复此问题。

    将设置更改为 INTERNAL (内部)、然后尝试。 如果这不起作用、则发送 bqStudio 启动窗口的屏幕截图、以便我们可以检查是否存在其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我 无法更改操作配置既不能更改数据存储器选项卡、也不能更改高级通信选项卡。
    这是 BQStudio 开始时的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    当尝试在数据存储器选项卡中写入操作配置 A 时、bqStudio 应在错误左下角显示红色的错误消息。 这可能会为正在发生的情况提供线索。

    如果没有报告错误、则寄存器值应显示为红色。 请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我看到错误消息为:"no acknowledge from device。"当按下按钮"Write to Data Memory"时。


    这是带 saleae 的总线的监听结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    感谢您提供信息。 看起来 EV2400向 bqStudio 提供了错误信息。 您可以尝试更新 EV2400固件并查看其是否有用。 https://www.ti.com/tool/EV2400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了、但我今天只能进行测试。
    我更新了 EV2400、现在收到此错误:

    被监听的总线为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    遗憾的是,白义人今天不在这里,可能无法在下周答复。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    看起来电量监测计没有写入数据闪存。 它可能处于故障模式。 您可以检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    如何检查故障模式?
     我在数据表中找不到任何对故障模式的引用。

    有任何提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    是否可以发送 gauge 停止命令并尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、
     此外、在 gauge 停止后、当我尝试写入操作配置 A 时、我收到相同的错误

    还有其他提示吗? 可能是硬件问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您再次对原始固件进行编程、从而重新开始。 www.ti.com/.../sluc623

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、我现在能够写入数据存储器。
    问题是硬件。 此外、您更新固件的建议 也会导致我出错。

    现在、我的电子增生器重新检查了原理图、发现 BQ35100EVM 唯一不同的部件是 REG25和接地之间的1uF 电容器。 放置该电容器后、我现在能够写入数据存储器。

    我希望这对其他人也有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    最好知道您发现了问题并发布了更新。

    我们的 EVM 就是出于这一目的提供的、以便轻松查找可能导致问题的差异。